This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5296A:驱动输入级

Guru**** 2379450 points
Other Parts Discussed in Thread: VCA2615
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1042786/ads5296a-driving-the-input-stage

器件型号:ADS5296A
主题中讨论的其他器件:VCA2615

您好 TI。

两个问题:

第一:

我注意到、该器件的 EVM 在输入级使用背对背变压器。

数据表中未提及此想法。

请告诉我 EVM 为何使用此方法。 有哪些优势?

其次:

我想从可接受单端输入的可变增益级驱动该 ADC。

200kHz 至100MHz 的频率响应、最大增益约为30V/V

我可以手动设置此可变增益(无需 AGC)。

您会提出什么建议?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    对延迟回复表示歉意。 我希望你们做得好。 请在下面查找我对您的问题的答复-

    第一个问题-

    在 EVM 上、我们使用变压器将单端输入(来自外部射频信号源)转换为差分输出信号。 由于 EVM 的主要目的是演示 ADC 性能、因此我们使用这种简单的无源电路将输入信号转换为差分信号。 但这种方法在噪声和信号增益方面没有增加任何优势。  

    第二个问题-

    我看到一个部件 VCA2615接近您的要求。  

    VCA2615数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    您能否提供更多详细信息、例如、您是否希望在单个芯片中具有增益级+抗混叠滤波器、您打算具有多少个通道、您希望具有的最小和最大增益范围?

    此致、

    Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kalyan、

    我的设计已关闭、但感谢您的回答。

    不过、我的问题不是"为什么在 EVB 上使用变压器"、而是使用背靠背变压器。

    谢谢