This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08EVM:ADC

Guru**** 2834805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1047256/ads131m08evm-adc

器件型号:ADS131M08EVM

您好!

我使用的是具有以下规格的称重传感器:  

满量程负载:4400N

额定输出;4.5mv/v

励磁:最大15。

ADC 分辨率、24位

我希望具有最小10N 的精度。 我连接到励磁、获得了2.5V 的精确基准电压。 ADC 基准电压(最大1.3V)由另一个精确的1.2V 供电。 (LT6658)。

我知道这不是辐射测量读数。 但我对如何将 ADC 值转换为模拟电压感到困惑。

例如、对于22N 权重、ADC 值为162。 以下公式是否正确?

(162/2^24)*1.2=11.58uV  

我应该为此公式使用1.2v 还是2.5V?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamed、

    欢迎来到我们的论坛、感谢您的发帖!

    ADC 满量程范围基于基准电压。 当使用内部基准电压时、数据表中的公式3计算得出这一值为 FSR =+/-1.2V/增益。

    当使用一个外部基准时、如第8.3.4节中描述的那样、有一些额外的缩放比例。 满量程范围变为(1.2V/1.25V) x Vref_external。 如果 Vref_external = 1.2V、则 FSR =+/- 1.152V/增益。 使用 这些公式将二进制补码输出代码转换回输入参考电压。 该电压是通道输入引脚之间的差分电压。

    计算输入参考电压后、您需要根据特定负载单元的传递函数和提供的激励电压将其转换为负载力。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayan、

    感谢您的信息。

    因此、考虑到增益为1、我应该对公式使用1.2V。

    (162/2^24)*1.2=11.58uV  

    正确吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamed、

    您提到您在原始帖子中使用的是1.2V 外部基准。 因此、您必须按上述比率调整 FSR。 因此、

    FSR =+/-(1.2 / 1.25) x Vref_external / gain

    LSB 公式变为1 LSB =(2 x (1.2 / 1.25) x 1.2)/(2^24 - 1)

    162个代码等于大约22.25uV。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ratan、  
    另一个问题。

    如您所述、公式为"2 x (1.2 / 1.25) x 1.2)/(2^24 - 1)"、

    最后 一个是(2^24-1)、是2^23或(2^24)-1

    因为对于2^24、162等于11.12uV。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ratan、

    在加法之前计算指数。 (2^24 - 1)=(2^24)- 1。  

    我们有(2^23 - 1)个正代码、范围为 0至8、388、607、(2^23)个负代码、范围为-8、388、608至0。 "-1"是为了避免在传递函数中总共16、777、215个阶跃中计算代码0的阶跃变化两次。  

    此致、

    Ryan