This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC14155QML-SP:VD 和 VA 的电源定序

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC14155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1048181/adc14155qml-sp-power-sequencing-for-vd-and-va

器件型号:ADC14155QML-SP
主题中讨论的其他器件:ADC14155

您好!

我希望了解 ADC14155上是否有任何电源定序要求。  尤其是、如果部件在一段时间内(大约几十秒)看到3.3V 的 VD 和0V 的 VA、则会出现问题。 我在数据表的绝对最大额定值中看到、两者之间的差值应小于100mV。  如果两个电源未同时启动、其中 VD = 3.3V、VA = 0V 的时间约为20秒、是否存在损坏器件的风险?

谢谢、

Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    让我向团队核实一下这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    如果您的差值大于100mV、则可能会对器件造成损坏、我们不保证这种损坏会超过最大额定值。 如果你在范围内、那么这是可以的。