This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8556:ADS8556IPMR

Guru**** 2521930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1048442/ads8556-ads8556ipmr

器件型号:ADS8556

您好!

我正在使用 ADS8556IPMR IBIS 模型执行信号完整性分析、该模型可通过以下链接获取: www.ti.com/.../sbam011

将 DIO_3缓冲器模型作为输入缓冲器、我将按预期在该缓冲器的输入端获得3.3V 电压。 但在使用与输出缓冲器相同的缓冲器模型时,我在 另一端观察到的最大电压 为3V。

 

您能不能帮助我了解在使用 DIO_3作为输出缓冲器模型的同时、尽管3.3V 电压仍能获得3V 电压的原因。

请注意、控制器的缓冲器模型在这两种情况下都是恒定的(作为驱动器和接收器)


谢谢、此致、

Pali Barmate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PALI、

    我不是很熟悉 IBIS 信号完整性、但 IBIS 模型确实具有3.3V 的数据、但它仅为最大值、如果在典型值下使用、则看起来确实是3.0V。 这与数据表中列出的标称3.0V DVDD 下的器件规格一致  

    此致

    Cynthia