This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:关于 JMODE 的 JESD 通道速率计算12.

Guru**** 2532480 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1048305/adc12dj3200-regarding-jesd-lane-rate-calculation-for-jmode-12

器件型号:ADC12DJ3200

大家好、

我的设计中使用的是 ADC12DJ3200。 我想确认 JMODE 12的输出通道速率。

案例1:如数据表中所述、通道速率将是 Devclk 乘以系数 R。对于 JMODE 12、R 推导为1。 因此,通道速率将是3.2Gsps*1=3.2Gbps。

情况2:但如果我使用 以下公式进行计算  

通道速率=[M*N'*(10/8)*抽取]/L

通道速率=[8*12*(10/8)*800]/8 =12Gbps;所有参数都是针对 JMODE 12、Fdecimed=3200/4=800Msps 进行的

因此、在这两种情况下、通道速率是不同的。 在计算通道速率时将考虑这种情况。

请做不必要的事。  

谢谢、此致

Saisri Bhiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saisri、

    请使用案例1进行计算、我不确定您的第二个案例。  

    这里是计算通道速率的另一种方法。 请参阅数据表中的表。  

    4 (通道) x 12位 x 3200Mbps/4 (抽取) x 10b/8b (8b/10b 编码) x 64b/60b (尾位)/16 (通道)= 3200Mbps。

    此致、

    Neeraj