This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7843:初始设置

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1045839/ads7843-initial-settings

器件型号:ADS7843

您好的支持团队。

 下面是我的客户提出的一些问题。

- PD0 / PD1启动后是否立即设置为"00"或"11"?

 我想知道 PDx 的初始设置。

- VCC 启动时间是否有限制?

DCLK 的最大频率是2.5MHz,对吗?

如果您向我提供一些信息、我将不胜感激。

此致、

千兆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa、

    我以前在这个论坛上没有遇到过这个器件、请让我24小时为您研究初始化设置、我将用 所需的规格回复。

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、卡森-圣

    你有更新吗?

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间、明天我会回答。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。

    我认为 PD0/PD1的默认值为"00"

    遗憾的是、我无法提供 Vcc 启动时间的规格。

    是的、在2.5MHz 时 DCLK 处于最大值

    最棒的

    Carson