This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:基准分频器、两个具有相同交流激励和单端分辨率的负载单元

Guru**** 2823305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1048153/ads1261-reference-divider-two-load-cells-with-the-same-ac-excitation-single-ended-resolution

器件型号:ADS1261

您好!

我有一个使用 H 桥连接到交流激励的负载单元。 转换看起来不错、但使用最大增益= 128时、我仍然没有使用 ADC 的整个范围。

我当前使用的是2mV/V 的称重传感器、采用5V 励磁。 PGA 增益 = 128时、可为称重传感器的整个范围提供1.28V 的电压。 我是否可以改用10V 激励并使用基准 P 和 N (AIN0和 AIN1)的电阻分压器、如下所示:

你有什么建议吗? 我是否应该在分压器和 ADC 输入之间添加滤波器、高阻抗运算放大器? 我害怕增加更多的噪声、并获得比保持5V 激励更糟糕的性能。

第二个问题、我还计划添加第二个测压元件。 您能否确认我可以使用相同的激励 REFP (AIN0)、REFN (AIN1)并使用最后两个差分输入 AIN8和 AIN9来测量我的第二个负载单元:

我必须在以下两种模式之间来回切换多路复用器:

writeSingleRegister(REG_ADDR_INPMUX,(INPMUX_MUXP_AIN6|INPMUX_MUXN_AIN7));

和  

writeSingleRegister(REG_ADDR_INPMUX,(INPMUX_MUXP_AIN8|INPMUX_MUXN_AIN9));

如何防止在切换多路复用器时读取旧数据值? 我是否应过采样并丢弃第一次转换?  

最后、我的最后一个问题是关于单端测量。 如果我在单端模式下使用 REFP:AVDD 和 REFN:AVSS 并且我想读取 AIN0、我应该将什么用于负输入多路复用器? 我想将其连接到 AVSS、但这不是一个选项:

我尝试使用 AIN1作为负输入、并将其连接到 PCB 上的接地端、当我将 AIN0短接至 AVDD 时、结果接近 8388000、这使我认为我具有2^23分辨率 、而不是2^24分辨率。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hal、

    您已经确定了向更高激励电压过渡的挑战:如果这需要向系统添加更多组件、是否值得从电桥获得更多输出?

    您是否通过当前配置从系统获得了足够的性能? 如果您能够使用现有系统解决目标的无噪声计数、则无需最大限度地扩大 ADC 的满量程范围。

    当您更改多路复用器时、正在进行的转换会自动重新启动。 ADS1261数据表的第9.6节对此进行了说明。 发出命令后、等待直至 DRDY 变为低电平、这将是来自当前选定通道的稳定数据

    为了测量单端输入(以接地或 AVSS 为基准)、您需要将另一个模拟输入接地或 AVSS、然后选择该通道作为 MUXN。

    正如您所注意到的、ADS1261具有二进制补码方案、因此从-FS 扩展到+FS。 如果您仅测量0到+FS 之间的值、则只使用 ADC 代码范围的一半、从而使分辨率降低一位。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bryan 的解释。
    嗯、我觉得我需要 尝试不同的配置(sps、滤波器等) 并测量性能、然后再尝试更好的结果。