This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:阻抗测试误差裕度?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1047501/ads1299-impedance-testing-error-margin

器件型号:ADS1299

除了该主题外、还包括 :https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/691122/ads1299-electrode-impedance-measurement-with-ads1299  

我想问几个问题:

如 Ryan Andrews 在上述主题中所述、ADS1299绝对不会提供准确的阻抗。 它通常会产生多少误差百分比?
我通过在第8个通道上连接100kOhm 电阻来分析阻抗。 它为我提供了192k Ω 的阻抗。 对于1k 欧姆、它提供了5k 欧姆的阻抗。 我已经设置了电路并计算了 openBCI 博客 http://eeghacker.blogspot.com/2014/04/openbci-measuring-electrode-impedance.html 中所述的阻抗 

2.在交流阻抗设置过程中、根据数据表、在任何频率(31.2Hz 或7.2Hz)下都应存在6nA Vpp 的方波(如果在 LOFF 寄存器中设置了6nA)。 但在数字万用表和 Tektronix 示波器上、它仅显示5.65nA Vpp。 没关系吗? 导致我获得的阻抗结果误差的原因。  

3.在阻抗测试中,导联脱落比较是由用于 EEG 的同一 PGA 执行还是由这些比较器单独执行? 我在数据表中看不到这方面的任何信息。 方框图中唯一可见的是 PGA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakshay、

    感谢您发帖。

    导联脱落电流源的典型精度为±20%(请参阅数据表电气特性)。 每个 INxP 和 INxN 输入都有自己的比较器、比较器输出可以从 LOFF_STATP 和 LOFF_STATN 寄存器或状态字中读取。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。 我的误差高达95%、因此我有疑问。 我对其中的两个寄存器也有疑问、因为数据表中没有太多详细信息和说明。  

    在使用 EEG 数据提取和阻抗测试时、CONFIG3和 CHnSET 的 Bit2、Bit1和 Bit0值应为多少。  

    在 CHnSET 中、我在 MUXn[2:0]= 110 (BIAS_DRP)和000 (正常电极)中混淆以进行阻抗测试。 对于 EEG、我使用000、但对于阻抗、我在通道上连接内置电流源作为源、因此我应该使用110吗? 没有写入任何内容  

    在 CONFIG3中、我对"偏置感应"(和"偏置缓冲器")感到困惑。 对于 EEG 采集和阻抗测试、我应该保留这些参数的内容是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakshay、

    CONFIG3[2:0]主要与偏置感应放大器相关。 有关位设置、请参阅数据表的图37。 BIAS_LOFF_SENS (BIAS_SENS)用于启用到此电极的导联脱落电流。 有关偏置驱动器的使用、请参阅第9.3.2.4.5节。

    MUXn[2:0]= 110 (BIAS_DRP)和111 (BIAS_DRN)用于实现 Biasin 信号(引脚#62)到 INxP 或 INxN 输入引脚的路由。 有关详细信息、请参阅第9.3.2.4.1节。

    谢谢

    -TC