This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9110:数字代码输出与 Vin

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1047986/ads9110-digital-code-output-vs-vin

器件型号:ADS9110

您好专家、

我正在学习高精度实验室系列视频、并看到以 ADS9110为例。 我对数字代码输出 与模拟输入之间的关系有一个问题:代码0000何时会变为0001?

如果我们将"VLSB"定义为1 LSB 代码的电压宽度:

在第一个图像中、0变为1 @0.5VLSB

在第二幅图像中、0变为1 @1VLSB

在实际 ADC 转换器中、哪一项是正确的? 它是与 SAR 还是 Σ-Δ 相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    理想情况下、代码转换发生在1/2LSB、如第一个图像所示。  对于实际器件、此转换点可能会因代码值而异、并由 DNL 测量。  这两个图像用于描述理想的低分辨率 ADC、而在更高的分辨率下、其他误差包括噪声、线性度、偏移、 和增益远高于理想的转换点。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用