This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118:芯片短缺期间的替代方案

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1014, ADS1113, ADS1013, ADS1018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1048071/ads1118-alternatives-during-chip-shortage

器件型号:ADS1118
主题中讨论的其他器件:ADS1014ADS1113ADS1013ADS1018

我们很难找到合适的 ADC 替代产品。 有人对采购此器件有任何想法、还是有简单的替代方案? 在灵活性和性能方面、似乎没有其他任何东西与此完全匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shridhar、

    通常、可在此表中找到相邻器件系列:

    我相信大家都知道 、ADS1113、ADS1014 (非 QFN 封装)和 ADS1013 (一些非 QFN 封装)是唯一的库存封装。 其余部分目前已缺货。

    因此、如果这些都不是很好、那么您真的无法获得任何相邻的东西。 因此、我建议您浏览产品搜索工具  :https://www.ti.com/data-converters/adc-circuit/precision-adcs/products.html 

    我建议这样做、因为"性能和灵活性" 是相对的术语、如果您尝试澄清性能和灵活性的含义、我不会做任何不同的事情。 从分辨率和最大采样率开始、了解您可以找到的内容。 似乎库存中的所有产品的价格都是 ADS1018系列的4倍。  

    我祝您好运、现在很难获得器件。 如果有 TI 销售代表与您联系、我还建议您利用与他们的这种关系。

    最棒的

    Cole