This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102QML-SP:ELDERS 测试信息/等级

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1048128/adc128s102qml-sp-elders-test-information-rating

器件型号:ADC128S102QML-SP
主题中讨论的其他器件:ADC128S102

大家好、我正在尝试确定5962R0722701VZA 的 ELDERS 等级。 在该网站上、有一份讨论长者敏感性的文件链接、但这部分内容并未经过测试。 我确实看到报告能够说 CMOS7和 CMOS9流程可以被认为是无长者的、这一部分是使用此流程制作的吗?

 

此部件是否有任何其他的长老信息? 我想知道它是否可以被视为不受此类测试的影响。 如果器件被视为没有任何线性双极电路或是数字 CMOS、通常会执行此操作? 此部件是否属于此类别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Radek、  

    我们将进行双重检查以确保100%确认、但我们的理解如下:

    ADC128S102是纯 CMOS、因此不需要考虑 ELDRS。   此外、我们对 该过程执行了低剂量率测试、以确认该过程没有 ELDRS。   

    对于内部具有双极晶体管的其他部件(同样,不是 CMOS ADC128S102-SP),应考虑使用 ELDRS,通常需要进行测试。