This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:为什么我的最大输入电压限制在大约+3.3伏?

Guru**** 2541740 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1047357/ads1256-why-is-max-input-limited-to-to-about-3-3-volts-for-me

器件型号:ADS1256

我在单端模式下使用 ADS1256。 我仅读取转换速率为60Hz 的单个通道。 AVDD 为5.0伏、DVDD 为3.3伏、Vref 为2.5伏。 我的所有数字控制信号都是5伏。 我使用 Arduino 来推动一切。 输入电压将为0至5.0伏。 现在、我有一个电位计作为输入、以便我可以调节输入电压。  我正在控制同步 和复位、我监控 DataReady 转换状态。  我使用全部四条 SPI 线路。

我遇到的问题是、ADC 报告的值达到了其最高限值、大约为3.34伏。 任何高于此值的输入都会继续报告相同的最大 ADC 代码。 我可以下降到0伏输入。 当我按预期将 AIN0引脚短接至 AINCOM 时、该器件会报告非常接近0的 ADC 计数。 我没有尝试过负电压、因为我的应用和电路不提供负电压。 我尝试了增益1和增益2、两者似乎都有相同的问题。   根据 DataReady 下降沿之间的时序、转换速率是正确的。

我已经尝试使用内部偏移和增益校准命令、校准命令似乎需要花费数据表所述的时间、但不会扩大实际输入范围。 我尝试手动推入各种固定增益和失调电压值、但这并不有用。 我可以通过更改增益和偏移来移动和缩放 ADC 报告的值、但这确实会移动输入电压的实际顶部、保持在3.34伏。

我的目标是在0至5伏范围内接近正 ADC 计数的完整范围、因此我得到0至0x7FFFFF。  我必须使用有效的 ADC 报告覆盖0..5伏输入的整个范围、但我不需要转换为任何类型的绝对标度、软件中的多点校准方案将处理任何偏移或标度。

对高达5.0伏的输入电压进行此类检测限制的原因是什么? 如何避免这种情况? 我认为我应该能够测量+/- 2Vref 范围。 由于 Vref 为2.5伏、我应该能够看到+/- 5伏、但我无法看到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    您是否启用了 ADS1256内部缓冲器? 如果是、则缓冲器具有输入限制、不允许驱动远高于3V 的电压。

    请告诉我

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我可以!  我将尝试不使用它、并告诉您。  非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    这可能是问题所在、请告知我们、如果禁用缓冲区会发生什么情况。

    此外、请注意、ADS1256无法测量真正的负输入电压(相对于接地)。 数据表电气特性部分中显示的绝对输入电压规格表明了这一点。

    ADS1256可以测量负差分电压。 例如、如果 AINP = 0V 且 AINN = 5V、ADC 始终测量 VIN = AINP - AINN、在这种情况下为0V - 5V =-5V。 但是、在这两种情况下、绝对输入电压均>= AGND。 鉴于你在原帖子中的一些评论、我只想确保这一点是明确的。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这似乎可以正常工作。  再次感谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、Dave、很高兴这个解决起来并不是超级困难

    布莱恩