This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81404EVM:评估板上芯片的 DEVICEID 不同?

Guru**** 2983470 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC81404EVM, DAC81404, DAC81402, DAC61404, DAC61402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1047709/dac81404evm-different-deviceid-for-chip-on-evaluation-board

器件型号:DAC81404EVM
主题中讨论的其他器件: DAC81404、 DAC81402、 DAC61404、 DAC61402

您好!

我尝试在软件启动时进行某种健全性检查。 因此、我读取 DEVICEID 寄存器(地址0x01)、该寄存器为0x0a70、它是0x029c 的隔离 器件 ID。

在数据表中、它指出器件 ID 应为0x0298 (整个寄存器为0x0a60)。

所有其他寄存器读出都很好、所以我不认为软件中有错误、但我可以用示波器来检查以确保正确。  

评估板上的单个芯片是否有不同的 ID、或者数据表中是否有错误?

我的设置:

- DAC81404EVM

-具有自写软件的外部微控制器

此致

Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    另一 个 e2e 用户最近发布了有关 DAC81404EVM 的帖子、他们回读了您拥有的相同器件 ID。 因此、就完整性检查而言、您将读回一个有效的数字。 我们通常不会为 EVM 使用不同的器件 ID、因为它们组装的器件与 TI store 上使用的器件相同。 这让我认为数据表中存在错误。 我 将 与我的团队再次核实、看看 他们是否 可以确认正确的器件 ID。

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlynne、

    感谢您的快速回复。 出于纯粹的好奇、您能不能给我指出这篇文章? 如果有人有相同的问题、我搜索了论坛、但我找不到任何东西。

    此致

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:  

    当然、这里是指向另一篇文章 的链接:https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1043044/dac81404evm-cannot-set-dac-output-registers 他们没有专门询问器件 ID、但您可以看到、当他们读回寄存器时、他们也看到寄存器0x01的0xA70。

    我确实听到了我的团队的反馈、他们确认器件 ID 编程为:

    • DAC81404:0x029C

    • DAC81402:0x0298

    • DAC61404:0x024C

    • DAC61402:0x0248'

    看起来器件 ID 在 DACx1404和 DACx1402数据表之间交换。 感谢您帮助捕捉这个错误!

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 这解决了我的问题