This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5263:驱动电路设计

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5263, OPA4350, THS4532, THS770006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1041746/ads5263-driving-circuit-design

器件型号:ADS5263
主题中讨论的其他器件: OPA4350THS4532THS770006

尊敬的所有人:

我一直在从事一个项目、该项目需要使用 FPGA 接收四个模拟数据通道。 这些模拟通道 的电压范围为[0.5:2.9]V 我需要遵守以下要求:

输出:

  • 模拟输出的负载阻抗必须等效于大于或等于1M Ω 的电阻。
  • 模拟输出的负载寄生电容必须小于20pF。

ADC:

  • 分辨率>= 14位、ENOB >= 13位;
  • 差分模拟输入= 2Vpp;
  • FSAMPLING = 25MHz;
  • SNR > 74dB;
  • THD > 80dB;
  • INL < 3LSB

我找到的唯一一个能够提供所有功能(以及4个通道)的 ADC 是配置为14位模式的 ADS5263。 这使得我能够使用 LVDS 将 ADC 与 FPGA 连接、这是完美的。 但是、我在设计 ADC 驱动电路时遇到了问题。

OPA4350用于满足 高负载阻抗和低寄生电容 要求。 每个通道以同相单位增益配置连接到每个运算放大器。 根据数据表、以下输入阻抗适用:

  • 差分:100 TOhm || 2.5pF
  • 共模: 100 TOhm || 6.5pF

接下来、由于 ADS5263最适合差分输入、因此使用两个 THS4532将每个通道从单端转换为差分。 这些 FDA 还用于将[0.5:2.9]V 范围转换为 ADC 在14位配置(2Vpp)下所需的[1:2]V。  最后 、一个滤波器网络将每个 THS4532输出连接到 ADC。

每个通道的最终原理图如下所示:

我的问题如下:

1.是否正确选择了 IC、请记住、我的 FsMMing 将固定为25MSP?

2. Rf 和 Rg 是否应具有较低的值、保持相同的比率?

3.我一生都不知道如何为我的应用设计 Rs、Cs 和 Rfilt。  ADS5263数据表建议在每个模拟输入上使用5至15欧姆电阻(我已将其命名为 Rfilt)、但我找不到如何调整这些值。

4、考虑到这是直流耦合应用、是否应包含 Cfilt?

我完全没有模拟设计经验、如果有任何您认为相关的文档、我会很乐意阅读。

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    很抱歉耽误你的回答。 我将与我们的内部团队优先检查这一点、并将通过提供的反馈反馈反馈给您。

    此致、

    Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    我们在 ADS5263 EVM 用户指南中提供了使用 THS770006运算放大器的驱动电路示例。 您可以在应用程序中使用类似的配置。 我将添加以下参考、

    ADS5263EVM 评估模块(修订版 A)

    请参阅指南的图5和图6。

    我们还提供了有关如何为高速 ADC 设计带通滤波器电路的应用手册。

    适用于高速 ADC 的带通滤波器设计技术(TI.com)

    您可以按照本指南的要求设计带通电路。 请告诉我们更多支持。

    此致、

    Kalyan