This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120:软件可配置0-1V、0-2.5V 和0-5V 单端、单极输入?

Guru**** 1839620 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08, REF5025, ADS1120, ADS1220
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1047654/ads1120-software-configurable-0-1v-0-2-5v-and-0-5v-single-ended-unipolar-inputs

器件型号:ADS1120
主题中讨论的其他器件:ADS114S08REF5025ADS1220

你(们)好  

我需要设计一个通用电路来连接任意连接的单端传感器、这些传感器 可能 具有多个范围、例如0-1V、0-2.5V 或0-5V。 所有信号都是单端信号和单极信号。

寄存器的配置可在不同情况下通过 SPI 命令进行控制。 我不想让 PCB 端的端口变得刚性、例如使用运算放大器或跳线等

我的 AVDD=5V 单极。 这个问题是为了检查我是否正确理解了设计。

  1. 首先、分辨率将限制为15位(由于单极 PS 和信号而损失1位)。
  2. 所有这些测量都需要禁用 PGA。
  3. 对于0-5V 信号、我只能使用 AVDD-AVSS 作为基准、增益为1。
  4. 对于0-2.5之间的 V 范围、我可以使用连接到 REF0P 和 REF0N 的外部基准。 您能推荐2.5 ref 芯片吗? 或者我可以使用分压器吗?
  5. 对于0-1V 信号、 我可以使用增益2和2.048的内部基准、对吧?
  6. 如果我想测量摆动在2.5V (1.5V 最低电压、3.5最高电压)附近的电压、我是否可以在不使用任何运算放大器优化测量的情况下进行一些转换?

最后、我想知道 ADS114S08是否是更好的 IC、因为它具有更多的端口、我可以尝试将 AINN 器件连接到 AVSS (用于单端单极测量) 或者使用参考 AINCOM 的传入信号、该信号进一步连接到2.5 Vref、从而实现单端双极测量。 任何建议都将对我有所帮助。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Subir、

    以下是对您6个要点的评论。

    1. 首先、分辨率将限制为15位(由于单极 PS 和信号而损失1位)。 正确
    2. 所有这些测量都需要禁用 PGA。 PGA 具有 数据表中所述的共模限制。  共模限制不允许摆幅 摆动到您想要的整个范围、因此我同意您的假设。  
    3. 对于0-5V 信号、我只能使用 AVDD-AVSS 作为基准、增益为1。   正确。  不过、请记住、此处的结果取决于 AVDD-AVSS 的精度。  通常、这用于 比例式测量。  也就是说、测量 中传感器也使用相同的电源、以便在电源漂移时、传感器漂移可消除 基准漂移。  如果输入信号不是比例式的、则可能需要使用精密的外部5V 电压基准。
    4. 对于0-2.5之间的 V 范围、我可以使用连接到 REF0P 和 REF0N 的外部基准。 您能推荐2.5 ref 芯片吗? 或者我可以使用分压器吗?  当您绕过 PGA 时、输入不再是高阻抗。  因此、使用具有 PGA 旁路的分压器会引入一些误差。  数据表显示了 PGA 和旁路模式下输入电流与电压和温度间的关系。  您可以使用此电流来了解您可能会遇到的错误。  因此、为了获得最佳精度、您可以选择避开分压器。  REF5025是一款非常好的低噪声电压基准。
    5. 对于0-1V 信号、 我可以使用增益2和2.048的内部基准、对吧?   正确
    6. 如果我想测量摆动在2.5V (1.5V 最低电压、3.5最高电压)附近的电压、我是否可以在不使用任何运算放大器优化测量的情况下进行一些转换?  ADS1120没有内置任何移位。  我建议使用0V 至5V 范围进行此操作。

    一个一般性意见。  如果您需要更高的精度、可以切换到 ADS1220 (24位版本)。   根据您的计划调整每个输入用例的基准输入可能会提高精度、但也会增加固件的复杂性。  使用一个固定基准和一个分辨率更高的器件将简化您的固件并提高您的总体精度(需要额外的成本)。  ADS114S08具有与 ADS1120相当的规格、并且提供 额外的通道、因此我认为这是一个不错的选择。  它还具有2.5V 内部基准电压、而2.048V 电压可能会对您的应用有所帮助。  这两种器件都具有评估模块。  您可以使用这些选项来确认您的选择。

    如果您还有更多的油炸玉米饼、请告诉我。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Art Kay 的快速而详细的回答。 我知道、采用24位 ADC 有助于解决我可能面临的 ADS1120的不同扩展问题。