This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5402:ADS5401/ADS5402接地方案

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1047783/ads5402-ads5401-ads5402-ground-scheme

器件型号:ADS5402

器件上半部分的接地引脚(如第10-14行)看起来确实需要模拟接地、因为 AVDD22、AVDD18和 INA_P/N 在此处供电、如果是的话。  如果这些模拟电源周围的 GND 引脚和连接到 AGND 会发生什么情况?  如果器件的上半部分有接地屏障、而器件底部有所有数字隔离器?  或内部连接 AGND 和 DGND 的器件?  我正在尝试了解为什么有模拟信号、但没有为模拟信号提供模拟接地。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kerry、

    ADC 的所有接地引脚应连接到一个参考平面或 PCB 上的接地。 我们不建议将 ADC 的不同部分拆分或参考到不同的接地层。

    该器件内部没有任何东西可以将接地平面分割。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  是否提供了任何路由指南?  我有几个问题。  请今天查看我的其他论坛问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kerry、

    不用客气!

    是的、我刚才回答了这个问题。

    我将结束这个问题、如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Rob