Other Parts Discussed in Thread: DAC8760
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC8760 各位专家:
当 通过将 CRCEN 位置为配置寄存器的1来启用帧错误检查时、是否所有寄存器访问都列在表18中需要24位+ 8位 CRC? 或者、仅写入 DAC 数据寄存器是否需要主机处理器的 CRC 位?

此致、
Uchikoshi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Uchikosi-San、
当 CRCEN 位设置为1时、该命令确实需要24位加8位 CRC。 器件正在检查数据帧中的32位。
然而、DAC8760确实有一些条件、不会检查 CRC 是否有正确的 CRC 字。 以下命令具有 CRC 错误的以下行为:
对于以下写入命令、CRC 错误状态条件会阻止执行
对于这些命令、不会检查 CRC 错误状态、也不会阻止命令执行
吴约瑟