This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC081C027:I2C 输入特性-在错误的电源轨上运行

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC081C027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1047775/adc081c027-i2c-input-characteristics---operation-at-the-wrong-rail

器件型号:ADC081C027

我的客户试图了解到一个设计错误、其中 ADC081C027的电源为5V、但具有4.75kΩ Ω 上拉电阻器的 I2C 线路连接到3.3V。 尽管数据表要求将0.7xVA (在本应用中为3.5V)作为 SCL 和 SDA 的最小电压、但电路板一直在工作。  由于这些特征 是 AOQL、而不是典型值、您能帮助我们确定现场预期故障器件的百分比吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    首先、我们建议客户解决此问题、使其不会以低于最低电压限制 VIH 电平的方式投入生产。  也就是说、在整个温度范围内支持0.7xVa 最低额定电压电平、如果客户在室温下或附近进行测试、则可能有很好的百分比的器件可以正常工作。  在整个温度范围内、如果+3.3V 电源电压下降几百 mV、许多器件可能不会像规格所示那样正常工作。

    即使我们对25°C 时可能达到的器件数量进行了总体猜测、 也无法预测客户可能收到的不起作用的器件数量。  这是因为他们可能会从单个生产日期代码中获取单位、如果该生产日期代码的运行接近指定的限制、则所有这些产品都可能存在问题。 同样、对于其他照射行程、所有装置都可以工作。  

    如果产品在其指定的供应限制范围内运行、则不会注意到生产日期代码的变化、在这些限制范围内进行了优化以运行。