This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5560EVM:430080004

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: HSADC-SPI-UTILITY, ADS5560EVM, ADS5560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1046266/ads5560evm-430080004

器件型号:ADS5560EVM
主题中讨论的其它部件:HSADC-SPI-UTILITYADS5560

尊敬的 TI 专家:

我正在尝试通过 HSADC-SPI-Utility 软件设置 ADS5560EVM 的寄存器。 但会出现错误、如下图所示。

我提出了两个可能的原因。 首先、我安装了错误的 USB 驱动程序、或者第二个用户指南介绍了您必须配置4个跳线才能使其正常工作、但仅列出3个跳线更改。 请提供任何帮助或建议。

此致

Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马塞尔

    使跳线配置如下:

    JP12引脚2-3

    JP11引脚2-3

    JP9引脚2-3

    J1开路

    J2引脚1-2

    J3引脚1-2

    在尝试对器件进行编程之前、请确保按下 REST 开关 SW1。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    感谢您的回答。 我在 J1引脚7-8上还有一个跳线、我认为在我查看这个问题时、这一点很重要、因为 JP9的跳线在引脚2和3上。

    我对其余引脚都有相同的配置、就像您所抱怨的那样。 遗憾的是、即使在更改之后、错误消息仍然会保留。可以在图片中检查跳线配置。

    我还尝试了我可以想到的关于复位开关 SW1的所有可能序列、它会产生影响。 在将 EVM 板连接到 PC 之前或之后以及在我启动程序之前或之后按此键、没有任何更改。

    此致

    Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马塞尔

    确保对 J7施加6V 电压、并设置以下跳线:

    已安装 JP17

    JP16引脚1-2

    JP19引脚2-3

    我注意到、这些在我拥有的电路板上不能正常工作、并且在进行这些更改后能够连接到 GUI。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    我已经为电源选项1设置了跳线、并在 J7上施加了6、5V 电压。

    将 USB 串行端口插入 PC 后、设备管理器会显示一个连接到 USB 串行端口的连接。 因此至少需要找到 EVM 板。 USB 串行端口有一个不同设置的列表(每秒位数、数据位、奇偶校验、停止位、流控制)。 我尝试了一些选项、但它未更改我收到的错误消息。

    此致

    Marcel Brichet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马塞尔

    您不必更改任何 USB 设置。 显示器设备管理器、并插入和拔出 USB 电缆。 您应该会看到 USB 连接发生了变化。 插入电缆时添加的新电缆应该没有问题。 单击它以验证它是否正常运行。 请参见附加文件。

    您还可以尝试以系统管理员的身份运行 GUI、以查看这是否有用。  

    运行 FT_PROG 以验证是否正确枚举了 USB 设备。 软件已附加。 请遵循随附的测试程序。 结果应与此 file.e2e.ti.com/.../FT-Prog-ADS5560.zip 中显示的结果类似

    测量 JP19引脚2处的电压。 这应该是5V。

    尝试另一台计算机。

    如果全部失败、您可能需要申请更换电路板。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../USB.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    根据您的建议、我尝试了不同的 PC 和电缆、但没有结果。 JP19上的5V 也存在。

    但是 FT_PROG 给我的结果与文件中显示的结果不同。 EEPROM 似乎为空。 您是否有文件或手册来解决此问题?

    此致

    Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马塞尔

    按照随附的说明对此 EEPROM 进行编程、但使用随附的 ADS5560.xml 文件、而不是指令中列出的文件。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../ADS5560.xmle2e.ti.com/.../8484.Enumeration-Validation.pptx 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    感谢你的帮助。 现在,我可以使用 TI ADC SPI 接口设置寄存器。 您能解释一下为什么 EEPROM 没有编程? 与 EVM 板一起、我们收到了一个磁盘、该磁盘可能包含一些软件和文档、甚至可能包含此解决方案。 但是,在不同 PC 上尝试后,它是空的,可以烧坏。

     

    此致

    Marcel Brichet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马塞尔

    我们有一家供应商在构建和测试我们的生产 EVM。 有时、他们会在不进行完全测试的情况下发送电路板。 由于此电路板可以在并行模式(无需 GUI)下运行、我猜他们可能忘记了对 FTDI 器件进行编程。 如果裁谈会没有任何内容,可能是与之相同的问题。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    此致、

    Jim