This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:使用 usblaster 时、下载 FPGA sof 文件失败

Guru**** 2927450 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1046645/tsw14j57evm-download-fpga-sof-file-failed-when-using-usblaster

器件型号:TSW14J57EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7422

作为用户指南执行,当下载文件作为第6页时,会出现错误。  我已经尝试过很多次了。我是否需要更改一些跳线。

e2e.ti.com/.../A10-AFE74xx-XCVR-2x44210-JESD-Reference-Design-User-Guide.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Li、

    您需要在此 EVM 上瞄准的器件是10AX115H1F34E1SG。 您在 Quartus 屏幕截图中显示了不同的部分。 无需更改跳线。 确保12V 输入能够提供至少3A 的电流。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您,在这里、我 可以获得 TSW14J57修订版 E 的参考设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Li、

    您可以从以下链接下载示例 ADC 参考设计:

    https://tidrive.ext.ti.com/u/igbDhZEGw5CYBsOC/370a12e0-1fad-4935-aec7-67a7ecf2262b?l

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim

       ,我希望 TSW14J57修订版 E 与 AFE7422配合使用、如果您已经,再次感谢您。

    此致、

    锂离子电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Li、

    这是用于 AFE7422接口的源代码。 不确定我之前发送给您的是不是正确的固件。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../TSW14J57RevE_5F00_AFE7422.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Quartus 让我升级 IP,但失败了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您联系英特尔。 此固件由第三方为 TI 开发、不再受其支持。 您是否有任何原因无法使用 Quartus 14.0版编译此固件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原因是源代码未 完成,某些源代码丢失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我发送给您的第一次下载还是第二次下载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第二个

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Li、

    我们发现此固件也存在同样的问题。 我们将对此进行研究。 您是否尝试过我发送的其他版本?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一个不存在此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将对此进行研究。