This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490:AFE4490

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4490, MSP430F2416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1047048/afe4490-afe4490

器件型号:AFE4490
主题中讨论的其他器件: MSP430F2416

您好!

我的客户需要帮助。

我们设计了一个具有 AFE4490和 MSP430F2416控制器的 PCB。

当电路板连接到 SpO2仿真器时、我们会获得正确的 SpO2读数。 但是、当它放置在 SpO2较低的患者身上时、读数始终高于90%

我们电路板的显著问题是 INN、INP、TXN 和 TXP 未连接到 AFE4490开发指南中所示的相同 DB9引脚

INN 到引脚9

INP  至引脚5

TXN 至引脚2

TxP 至引脚3

请帮助。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chong、

    TXN 和 TXP 反向时、红色和 IR LED 反向。 因此、SpO2测量将不准确、因为比率将被反转。

    此外、在光电二极管输入反向的情况下、信号摆幅将为负。