This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:ADs1299精确采样时间

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1041516/ads1299-ads1299-precise-sampling-time

器件型号:ADS1299

你(们)好

我们在电路中使用 ads1299、我们电路的另一部分是 16 个 LED、开关频率为4Hz、读取数据后、功率频谱上会产生4Hz 噪声。 我读取了整个数据表、我们只知道 DRDY 的时间、即输出时哪些数据可供读取。 如果我想在 ads1299未从输入引脚采样数据时准确切换 LED、我应该知道 ads1299何时开始和停止采样数据。

在 DR[2:0]=101中 、我们知道 需要16393 tclk 来准备输出中的第一个数据、之后每个 TDR 都有一个新数据、但我想知道从输入中准确采样数据的位置。

谢谢