This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:使用 ADS1298进行 ECG 和 EMG 数据采集。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1046243/ads1298r-ecg-and-emg-data-acquisition-using-ads1298

器件型号:ADS1298R
主题中讨论的其他器件:ADS1298

尊敬的 TI 社区:

我一直在使用 ADS1298进行 ECG 和 EMG 采集。

我制作了一个连接 ADS1298和 tensy 3.2 (使用 Arduino 接口)的定制 PCB。

我遵循了 ADS1298数据表中给出的以下流程图。

 

我选择的设置如下:

  • LP 模式
  • DR = 250sps
  • 我附加了以下寄存器设置:

  

我还检查了 DRDY 信号、再次附加如下:

 

此外、我还使用内部测试信号测试了 IC (通道1和2保持在12X 增益、而通道3至8的其余部分保持在1X 增益):

 

 

此外、我检查   了内部电压节点、因为您可以在我的器件上使用:

  • VREF = VREFP–VREFN =(0-(-2.5V))= 2.5V
  • VCAP1 = AVSS + 1.2V =-2.5 + 1.2 =-1.3V
  • VCAP2 =(AVDD + AVSS)/2 =(2.5-2.5)/2 = 0V
  • VCAP3 = AVDD + 1.9V = 2.5 + 1.9 = 4.4V
  • VCAP4 =(VREFP + VREFN)/ 2 =(0 - 2.5)/ 2 =-1.25V
  • 计算上述内部电压节点值、当我探测这些节点时、我得到相同的值。

 

因此、我面临的问题如下:

  • 我已将电极电缆连接到 IN1P 和 IN1N (同样、对于其余2至8个通道)、并将这些电极放置在我的前臂上、以便提取差分信号(EMG 形式)。 当我弯曲肌肉时、我没有得到 EMG 突发信号。 问题可能出在哪里?
  • 您可以检查我的寄存器配置吗? SPI 可以工作、因为我能够在写入寄存器后对其进行回读。
  • 为了采集 ECG 和 EMG 信号、应该设置什么配置(不一定是最佳配置、而是粗略的想法)?
  • 此外、我可能还有很多后续问题。

PS:请勿转发另一个讨论主题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moin:

    感谢您发帖。  

    您的内部测试信号图中似乎存在很多电力线噪声。 您能否在输入对共模电压短路时查看测量结果? 查看基线 EMG 测量值并将其与肌肉活动测量值进行比较可能会有所帮助。 您是否使用 RLD 来改善 CMRR 并对人体进行偏置? 对于 EMG 信号(LP、250SPS)、器件配置似乎正常。

    [引用 userid="436996" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1046243/ads1298r-ecg-and-emg-data-acquisition-using-ads1298 "]
    • VREF = VREFP–VREFN =(0-(-2.5V))= 2.5V
    • VCAP1 = AVSS + 1.2V =-2.5 + 1.2 =-1.3V
    • VCAP2 =(AVDD + AVSS)/2 =(2.5-2.5)/2 = 0V
    • VCAP3 = AVDD + 1.9V = 2.5 + 1.9 = 4.4V
    • VCAP4 =(VREFP + VREFN)/ 2 =(0 - 2.5)/ 2 =-1.25V
    • 计算上述内部电压节点值、当我探测这些节点时、我得到相同的值。
    [/报价]

    您能否确认您在 VREFP = 0V 且 VREFN =-2.5V 的情况下进行设计?  

    谢谢

    -TC