This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120:当输入仅为正信号的单端时、ADS1120能否输出0~FFFFh?

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1120, ADS1220, ADS114S06B, ADS124S06, ADS1248, ADS1148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1047228/ads1120-can-ads1120-output-0-ffffh-when-input-is-single-end-for-positive-signal-only

器件型号:ADS1120
主题中讨论的其他器件: ADS1220ADS114S06BADS124S06ADS1248ADS1148

大家好、  

我的客户询问 ADS1120能否输出0~FFFFh (16位)、例如、当 输入仅为正信号的单端时设置寄存器?

或者、当  输入仅为正信号的单端时、ADS1120是否只能输出0~7FFFh (15位)?

如果是、您是否可以建议其他器件满足以下条件?  

封装尺寸与 ADS1120相似

2.多于4通道输入

3、即使  输入是单端且仅用于正信号、也能输出0~FFFFh (16位)

谢谢。

此致、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jo、

    根据您的问题、我假设 ADS1120不起作用有两个原因:1)首先、您的客户需要具有单极(仅正信号)的16位单端分辨率、其次、您的客户需要比 ADS1120提供的更多通道。   我将假定您的客户正在寻找与 ADS1120类似的 ADC 内核。  也就是说、他们正在寻找针对低噪声直流测量精度进行优化的 Δ-Σ 器件。

    通常、Δ-Σ 转换器的输入范围为-Vref/增益至+Vref/增益。  看到输入为0V 至 Vref 范围内的真正单端器件是非常罕见的。  因此、如果0V 至 Vref 输入需要0000h 至 FFFFh 的代码范围、则可能需要选择分辨率更高的器件并截断数据。  但是、我建议对于小信号、PGA 增益可用于实现更小的 LSB 位大小(即更低的输入参考噪声误差)。  如果客户喜欢 ADS1120、ADS1220是24位等效器件。

    2. 如果客户需要一个类似的器件、但需要4个以上的通道、则有 一些选项。  ADS114S06B 是一款6通道器件、其性能和封装选项与 ADs1120相似。  此器   件输入的范围为-Vref/增益至+Vref/增益、因此其范围为0h 至7FFFh、与 ADS1120类似。  这里的主要区别是额外的通道。   ADS124S06是24位等效器件。  该器件具有大多数其他同类 器件都没有的通用模拟输入引脚 AINCOM。  该引脚可连接到 GND、所有多路复用器测量值都将以该连接为基准进行单端测量。   

     另一个类似的器件是 ADS1148 (8通道、16位、直流精密 Δ-Σ)。  该 器件的24位等效值为 ADS1248。  

    看看这些选项 、并告诉我您是否有其他标准。