This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC43608:I2C 问题、仅在时钟速度较慢时有效<70kHz

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1046228/dac43608-issue-with-i2c-only-works-when-clock-speed-is-slow-70khz

器件型号:DAC43608

你(们)好。

我对该部件有问题。 当以低速(<70kHz)与 DAC 通信时、它似乎工作正常、但在正常(100kHz)和快速(400kHz)下存在一些问题。

原理图和布局对我来说还行、但我想知道我在这里是否缺少任何东西、可能是配置错误等 显微镜上的组件和电路板看起来正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否以低速运行并 以更高的速度运行 I2C 线路的示波器快照呢? 此外、I2C 上拉电阻器的值是多少? 我不会将它们放在您的原理图中。  

    谢谢、

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlynne、

    这就是100kHz 时的情况。 20kHz 时的波形图与类似。

    我们的固件 工程师设法发现、存在一个不能立即发现的短延迟序列、该序列实际上允许 DAC 现在正确运行。  我想知道这些信息是否包含在数据表中、或者我可能错过了这些信息。 谢谢!

    上拉至3V3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您好!

    我很高兴您和您的团队能够解决这个问题。 根据时序要求表、需要一些延迟:

    我想知道您是否指的是 tbuf、这是 SDA 在 启动和停止条件之间需要空闲的时间。

    最棒的

    Katlynne Jones