This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7952:更改通道序列模式后等待

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1046252/ads7952-wait-after-changing-channel-sequence-mode

器件型号:ADS7952

您好!

 

我们的客户对 ADS7952有疑问。

当更改通道序列模式时、例如从默认手动模式更改为自动2模式时、是否需要等待一定的时间才能发送下一条命令?

或者是否可以在更改后立即发送下一条命令?

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba-San、

    数据表中有各种流程图、描述了如何进入 ADS7952的自动序列模式之一。  不确定您所指的"下一个命令"、但命令之间不需要特定的等待周期。  是否有您要在此强调的特定场景?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tom。

    抱歉、"command"可能不是良好的表达式。
    在 N 帧将模式更改为自动2模式后、他们希望发送下一个 N+1帧以立即开始转换。

    我知道不需要等待。

    此致、
    OBA