This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M02:关于外部时钟源

Guru**** 2981570 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1045947/ads131m02-about-external-clock-source

器件型号:ADS131M02

大家好、

 

我想知道一个合适的外部时钟源。

(我需要大约16位分辨率、数据速率待定。)

 

我可以找到“表7-2。 数据表中 TA = 25°C 时的动态范围(有效分辨率)。

如果您有任何信息、请告知我们 fCLKIN=4.096MHz 和2.048MHz 时的类似表?

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    感谢您在 E2E 论坛上发帖! 让我花几天时间看看我是否能找到一个类似的较低频率表。  

    至于"我想知道合适的外部时钟源。" 您是否在寻求建议将何种晶体振荡器用作4.096MHz 或2.048MHz 外部时钟源的建议? 通常、外部时钟需要遵循数据表中概述的规范、如下所示:  

    例如、我们在 EVM 上使用 SIIT8924BA-22-33E-8.192000G-这是一个8.192MHz 晶体振荡器、被 DCU0008A 减半-正边沿触发 D 触发器将其降低到较低的频率。 您不必在自己的系统中使用此设置、但可以在 EVM 上进行初步测试和测试较低的时钟频率。 最好为您感兴趣的频率购买晶体振荡器、或者考虑生成符合上述要求的数字时钟。

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cole-San、您好!

    感谢您的答复和建议。

    我期待您的回复。

    >让我花几天时间看看是否能找到一个频率较低的类似表。  

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、您好!

    数据表中的文本解释了该答案:

    因此、如果您设置相同的 OSR 和增益、您将在表中获得相同的值。 第二列(突出显示)将被计算为不同的值、但其余的都是相同的。

    例如、我可以使用 一个 OSR = 2048 (表中的第4行)、增益= 1、其中 f_CLKIN = 4.096MHz -这会导致数据速率为1kSPS -您将得到4.25uVrms。 根据该表、对于 f_CLKIN = 8.192MHz、相同的4.25uVrms 下的采样率将为2kSPS。

    因此、您只需重新计算新 f_CLKIN 的第2列即可完成。

    更长的摘要:

    过采样率决定了平均值计算、这将改变 SNR 和有效分辨率等式中的 RMS 噪声值。 公式中的所有其他变量保持不变。 请记住、这是假设不相关的高斯类型噪声、因此我们的信号平均理论表明、随着平均值的增加、差异将减小。

    我认为、这就是为什么最高时钟被称为"高分辨率模式"的原因、因为它允许更高的采样率和更高的 OSR、这会导致最大的平均值和最低的噪声。

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cole-San、您好!

     

    感谢您提供信息。

    但是、我的问题是针对表7-2。

    可以确认吗?

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、您好!

    表7-2不是直接测量的表。 它通过测量 V_RMS 噪声并将其插入公式1和2来间接计算。 接下来、也替换表7-2的第2列。

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cole-San。

    感谢您提供信息。

    此致、

    隐藏