This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A02:输入时钟丢失检测

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1044829/ads131a02-input-clock-lost-detection

器件型号:ADS131A02

各位专家:

ADC 时钟由外部供电。 我的客户希望检测丢失的输入时钟以确保安全运行。  

是否有任何方法来检测输入时钟丢失? 其中一个想法是定期通过 SPI 从主机 MCU 读取寄存器数据。  像 ID_MSB 这样的只读寄存器返回0x02、但当缺少时钟时、ADC 返回0xFF。 有什么想法吗?  

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikosi-San、

    感谢您的发帖。

    我相信寄存器内容和 SPI 接口仍然是可读/写的、即使没有主时钟也是如此。 因此、读取 ID 寄存器将不是丢失主机检测的有效测试。

    一个选项是监控/DRDY 引脚。 当一个新的转换结果准备好被读取时、这个引脚将切换。 但是、如果没有主时钟输入、则调制器将停止转换、/DRDY 将不再切换。 这假定 ADC 通道被启用并且器件未处于待机模式。  

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    很抱歉再次询问您。 有客户的反馈。 PCB 已固定、但/DRDY 引脚未路由到 MCU、因此需要使用软件查找其他解决方案。 寄存器中有伺服故障位。 是否有任何受外部时钟丢失影响的故障位?

    此致、

    Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikosi-San、

    我已要求数字设计人员帮助澄清当缺少外部时钟时、寄存器映射中将设置哪些故障位。 我们还将研究其他一些间接的方法来检查它。

    您能否共享一个简化版原理图、以便我们知道哪些引脚连接到主机以及使用了哪种接口模式?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikosi-San、

    感谢您在电子邮件中添加了详细信息。

    在异步从模式下、似乎无法实现丢失的外部时钟检测。 我们考虑看门狗计时器、但这只有在客户使用依赖于内部振荡器计时的同步主模式时才有效。

    此致、

    Ryan