This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08EVM:评估 GUI 拒绝下载运行 EVM 所需的 USB 驱动程序

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08, ADS114S08EVM, ADS124S08EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1046925/ads124s08evm-evaluation-gui-refuses-to-download-usb-drivers-necessary-for-running-evm

器件型号:ADS124S08EVM
主题中讨论的其他器件:ADS124S08ADS114S08EVM

您好!  

我在使用 ADS124S08 EVM 入门时遇到问题。 它发现、无论我尝试什么、安装过程都拒绝下载必要的 USB 驱动程序、以识别我已插入 EVM 模块。

我尝试过的内容:

  • 卸载并重新安装评估软件
  • 卸载并重新安装 ADS124S08器件包
  • 以管理员身份运行上述两项
  • 仔细检查我的安装路径
  • 仔细检查我是否实际安装了 ADS124S08器件封装
  • 卸载"通用大容量器件"、拔下 EVM 并将其插回

我注意到、当我下载评估软件和 ADS124S08器件包时、我的安装路径中没有"Drivers"文件夹、但有一个"ADS124S08"文件夹。 通过浏览其他论坛帖子、我的理解是我缺少 usb_bulk_driver.inf 文件、但我无法在任何地方在线找到它、并且我已验证它在"DSEvalSW"目录中的任何位置都不存在。 此外、打开 GUI 并插入 EVM 会导致左下角显示"Hardware not connected (未连接硬件)"消息。 就绪..."。

请提供任何帮助。 提前感谢您的参与!

此致、  

Denis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denis:

    由于 USB 批量使用操作系统附带的本机 MS 驱动程序、因此驱动程序应该已自动安装。  有时会发生的情况是、如果在安装软件之前将 EVM 插入 USB 端口、则驱动程序关联可能会丢失。  如果您看到 Device Manager (设备管理器)中有一个大容量设备 、则表明驱动程序已安装。   

    驱动程序安装程序和 INF 文件与以下位置的主应用程序代码一同提供:

    如果批量设备显示为未知、则我们可以在上述位置手动将设备与相应的驱动程序关联。

    有时可能会发生的另一个注意事项是可能下载了错误的器件包。  有两个 EVM 非常相似。  一个是 ADS124S08EVM (24位)和 ADS114S08EVM (16位)。  确保您实际使用的 EVM 使用的器件封装正确。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:  

    感谢您的快速回复和帮助。  

    我没有意识到有一个保存驱动程序的备用目录。  

    此致、  

    Denis