This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588S:ADS8588S

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8588S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1046103/ads8588s-ads8588s

器件型号:ADS8588S

尊敬的 TI:

我阅读 了 ADS8588S 的数据表,无法理解我们是否可以将输入用作差动输入?  

如果是,我们是否可以使用8个差动输入通道?

Mamzi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mamzi、

    遗憾的是、ADS8588S 不支持差分输入、其负输入引脚(AIN_nGND)应接地(GND)、请参阅数据表中指定的以下参数范围。  

    您能不能告诉我您需要的最大采样率是多少? 您的输入信号范围是多少? 您能否接受8通道同步采样 Δ-Σ ADC? 谢谢。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dale、

    非常感谢您的快速回复。 我们几乎完成了该设计。 只是想仔细检查一下、看看是否还有其他选项可以锻炼。

    谢谢你。