This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1147:为什么不推荐将铁氧体磁珠或电感器用于 ADC 的电源轨?

Guru**** 2927890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1046650/ads1147-why-ferrite-bead-or-inductor-are-not-recommend-for-power-rail-of-adc

器件型号:ADS1147

大家好、

为什么不推荐将铁氧体磁珠或电感器用于 ADC 的电源轨? 我的客户计划使用铁氧体磁珠来滤除电力线上的噪声、  

谢谢。

此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    不建议在电源上使用铁氧体磁珠和电感器、因为它们可以"扼流" ADC 所需的任何大瞬时电流。 数据表中显示了 ADC 的平均电流、但在某些情况下、ADC 在很短的时间内需要明显更高的电流。 例如、当 IDAC 打开、基准打开、数字通信期间等时、ADC 可能需要消耗几十毫安的电流 这种情况持续时间非常短(可能是微秒、具体取决于消耗电流的实际操作)、但由于电感器无法快速响应此电流需求、电源电压开始下降。 这会导致 ADC 无法正常工作、进入欠压状态、启动上电复位(POR)等

    相反、建议通过 LDO 使用干净的电源。 如有必要、可以串联一个非常小的阻值电阻器、以创建一个 RC 滤波器和去耦电容器、但同样、该电阻器上会出现压降(因此建议保持该值非常小)

    布莱恩