This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809EVM:有关更改板载 ADC 采样率的查询、AFE GUI 对"解调原始数据"vs "分离的数据"图解的阐述

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5809EVM, AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1044189/afe5809evm-query-on-changing-onboard-adc-sampling-rate-afe-gui-clarification-on-demodulated-raw-data-vs-separated-data-plots

器件型号:AFE5809EVM
主题中讨论的其他器件: TSW1400EVMAFE5809

尊敬的先生/女士:

我有一个 TSW1400EVM 和 AFE5809EVM。 我已使用2个 EVM 测试了 TGC 模式触发器捕获、并成功将原始 FFT 数据从 TSW1400导回 AFE5809以进行进一步处理、从而查看 I/Q 数据通道数据输出。  我的目标是使用解调的 I/Q 数据 并绘制" i + j*Q "的复数 FFT、例如、其中 i = I 信号数据、Q = Q 信号数据为通道1。  

这对我来说非常重要、因为我想查看 I 和 Q 通道的 FFT、以便在 进行 I/Q 解调后从 I 和 Q 输出确定多普勒频移峰值、以便我的应用使用2个 EVM、因此我非常感谢 您的使用 帮助!

请允许 我澄清以下有关 AFE5809EVM、其相应的 GUI 以及 TSW1400和相应的 HSDC GUI 的问题:

我目前正在使用板载 ADC 时钟、我知道根据 AFE5809数据表、 ADC 采样频率默认为40MHz。 我是否可以检查是否可以降低板载 ADC 采样率? 或许通过 TSW1400EVM 和/或 AFE5809EVM GUI?

2.关于下面所附的 AFE5809 GUI 屏幕截图、我是否可以问"分离数据"选项卡中为什么有4个图? 因为我对 AFE5809产品说明书的理解有限、参考下面的屏幕截图、  

"a.i"=通道1的已解调 I 信号数据

"A.Q"=从通道1解调的 Q 信号数据

"b.i"=从通道2解调的 I 信号数据

"B.Q"=从通道2解调的 Q 信号数据

但解调后、GUI 中只应显示2个图(I 和 Q 信号图)、因为通过在"解调的原始数据选项卡"中选择通道、我在任何给定时间只能查看8个通道中的1个。
我还想问、I 和 Q 信号图究竟是哪两幅图?  

A.I, A.Q, B.I, B.Q signal plots

3.在 AFE5809GUI 中,更具体地说,解调器图(我理解这些图是在将捕获的原始数据从 TSW1400导回 AFE5809之后获得的),我是否可以澄清 GUI 中的"解调的原始数据图"和"分离的数据图"到底是什么? 2个窗口中的图形之间有何差异? 我附加了一个屏幕截图、其中我圈出了 AFE GUI 中的2个不同选项卡、以更好 地描述我的查询。

4.关于 AFE5809 GUI,我是否还可以询问"ADC Temp.bin"中存储的数据实际上是什么? 它是否同时解调了 I 和 Q 信号数据? 此外、我是否可以询问"ADC Temp.bin"数据的格式是什么?

非常感谢您的帮助和安全!

PS: 我已经阅读了 AFE5809产品说明书以及 AFE5809EVM 指南、如果您在产品说明书中可以找到上述基本问题的任何答案、我深表歉意、因为这是我第一次使用 EVM、而且我正在尝试再次查看 数据表中所了解的内容进行更深入的了解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jovin、您好!

    请找到我对您的问题的答复、

    AFE5809 EVM 使用板载固定振荡器生成固定40MHz 时钟。 目前无法降低板载时钟频率。 但是、您也可以根据需要通过外部射频源通过修改 JP9连接器连接来为 ADC 提供时钟。

    2.您在共享的图像(AI、AQ、BI、BQ)上标记的内容完全正确。  

    在上图中、我突出显示了在第一个示例中、每个 LVDS 通道只有一个通道数据(AI、AQ)。 在第二种情况下、LVDS1通道具有2通道数据(AI、AQ、BI、BQ)。 对于使用 GUI 进行 DEMOD 数据分离的第一种情况、只会填充 AI 和 AQ 图、而其他两个图将仅为零。 在第二种情况下、所有4个图将分别填充(AI、AQ、BI、BQ)数据。

    3和4。  

    解调器原始数据图包含存在的数据 LVDS 通道、这是(AI、AQ、BI、BQ)的压缩数据。 其中、在绘制解调器分离的数据之前、GUI 会解压缩 LVDS 通道中存在的数据、并分离 AI、AQ、BI、BQ 数据并单独绘制它们。

    然后、.bin 格式非常特定于 GUI、用户将无法将其用于数据的后处理。 相反、您可以将数据保存为.csv 格式并将其用于进一步处理。 此选项通常在"文件"选项卡中可用。

    如果您有任何疑问、敬请告知。

    此致、

    Kalyan