This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:HSDC Pro 自动重新 Arm 触发器功能

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD48EVM, AFE58JD48

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1042016/tsw14j56evm-hsdc-pro-auto-re-arm-trigger-functionality

器件型号:TSW14J56EVM

尊敬的员工:

我对 HSDC 专业版的触发选项有疑问。 我将 TSW14J56EVM 与 AFE58JD48EVM 结合使用。 这非常有效。 即使从其他机器或 TSW14J56EVM 上的信号发生器接收外部触发器也能完美地工作。 不过、理想情况下、我希望 RAM 被填充一定数量的样本、然后在收到另一个触发信号时继续。 慢时间触发信号、其频率为 kHz、而 ADC 的采样率为120MHz。  

软件似乎通过自动重新布防触发功能支持这一点。 然后是许多触发器、用于执行此操作。 如下图所示。 我已经尝试过这种方法、将数字设置为5。

但是、当我单击"show trigger status"按钮时、我会看到这个屏幕

这一切看起来都很好、但器件本身不想触发。 并且触发器发生次数不会改变。 在机器上使用相同的设置来触发 TSW14J56EVM。 我还可以在 TSW14J56EVM 或 HSDC Pro 软件的用户手册中找到有关此功能的任何内容。 这是新产品吗? 它是否完全正常工作? 这将真正有益于我目前正在进行的同步研究。


此致、

Jan de Jong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jong:

    自动恢复 ARM 触发器功能相对较新、AFE58JD48EVM 未使用此功能进行测试。

    此致、

    Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kalyan:

    此功能是否更局限于 tsw14j56?我使用的 ADC 是否重要?  您认为在哪种时间范围内可用? 或者、我可以做些什么来让它在此刻正常工作? 因为似乎所有资源都在这里。  

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jong:

    对延迟回复表示歉意。 用于 AFE58JD48 EVM 的 FPGA 固件不支持此功能。 负责此 GUI 的 FPGA 团队现在也解散了。 恐怕我们无法支持您的请求。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    此致、

    Kalyan