This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4900EVM:光电二极管读数

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1046851/afe4900evm-photodiode-reading

器件型号:AFE4900EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4900
我们想记录多个光电二极管的信号,但本手册似乎缺少了这一主题。 
在评估软件的计时控制部分、我们可以启用双光电二极管或三光电二极管模式。
我们想知道如何读取和记录多个 PD 信号,但不清楚记录的信号(LED1、2、3)来自哪个 PD。
如果您可以展示如何采集多个 PD 通道以及在计时控制面板中应使用哪些参数,那将会非常好。
也许请举一个获取多光电二极管读数的示例
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Larry、

    我们希望将此讨论离线、因为器件 AFE4900在选择性披露下共享。

    您能否联系 biosensing_afe-support@list.ti.com 并参考此 E2E 帖子?