This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5828:可通过 EN_DTGC 引脚和寄存器 EN_DIG_TGC 启用数字 TGC。 我应该为数字 TGC 启用一个还是同时启用两个?

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1045874/afe5828-digital-tgc-can-be-enabled-by-en_dtgc-pin-and-register-en_dig_tgc-should-i-enable-either-one-or-both-for-digital-tgc

器件型号:AFE5828

您好!

数字 TGC 可通过 EN_DTGC 引脚和寄存器 EN_DIG_TGC 启用。 我应该为数字 TGC 启用一个还是同时启用两个?

BR、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    您可以考虑在器件内部、DTGC 引擎的使能信号是(EN_DTGC 引脚和 EN_DIG_TGC 寄存器控制)之间的或门。 启用其中任何一个都应该起作用。

    此致、

    Kalyan