This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 Xilinx ZC702 FPGA 的8通道和两个 DAC

Guru**** 2391165 points
Other Parts Discussed in Thread: FMC-DAC-ADAPTER, DAC34H84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1046060/8-channels-and-two-dacs-for-xilinx-zc702-fpga

主题中讨论的其他器件:FMC-DAC-ADAPTERDAC34H84EVMTSW14J10EVMDAC34H84

大家好、

我有一个具有两个 LPC FMC 连接器的 Xilinx ZC702 FPGA、我希望连接两个 DAC、以提供总共八个输出。 我希望生成10kHz - 200MHz 范围内的波形。 我目前正在研究如何将两 个 DAC34H84EVM 与两 个 TSW14J10EVM 与 ZC702和相应的 FMC-DAC-ADAPTER 结合使用。  

我有两 个问题、这对于这种 FPGA、两个 DAC、似乎可行吗? 此外、如果我要通过 Xilinx Vivado 使用 DAC、我会遇到什么问题吗?  此外、如果我有两  个 TSW14J10EVM、GPU 是否可以同步两个单独的 DAC 板?

对于这些基本问题、我感到很抱歉、我不熟悉硬件工程和 DAC 领域、但我的研究结果让我来到这里。

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dimitri、

    您将无法同时安装两个 DAC 板、因为 会出现物理接口问题。 请参阅随附的 DAC EVM 图片。  

    TSW14J10EVM 不能用于此设置、因为此电路板上未布线所需的许多布线。 该板旨在与 TI JESD204 DAC EVM 配合使用、而不是与 LVDS 板配合使用。

    如果您使用 FMC-FMC 提升板、则可以连接两个板。 必须对此进行测试。 将 Riser 卡与所需的 FMC-DAC-Adapter 配合使用可能会导致一些信号完整性问题。  

    关于将其中两个 DAC 与 FPGA 连接的问题、我认为这不是问题。 不过、我会咨询 Xilinx 以获取他们的意见。  我还随附了一个有关同步多个 DAC34H84器件的应用手册。   

    此致、

    Jim

     e2e.ti.com/.../App-note-config_5F00_sync.pdfe2e.ti.com/.../DAC3484-Multi_2D00_DAC-Synchronization.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的回答。  FMC-FMC Riser 卡存在信号完整性问题是否众所周知?  

    我发现 ZC702由于 LPC FMC 连接器而无法工作、因此我们希望购买具有两个 HPC FMC 连接器的 Xilinx VC707。  在您的专业意见中、如果我想利用 DAC 生成八个 独特的10kHz 至200MHz 波形、并可与 Xilinx FMC 连接器搭配使用、您会选择哪种 DAC? 我已经了解 了 JESD204 DAC、但它们似乎无法低于 特定 MHz 的特定阈值。  

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dimitri、

    您对 JESD DAC 正确无误。 这些器件所使用的串行器/解串器 PLL 具有最低频率要求、可防止这些器件以低采样率运行。 我建议您在应用中坚持使用 DAC34H84器件。 如果您计划使用 EVM、则可能需要更换变压器、因为它们的额定电压范围为2M 至775M (ADT4-1WT)和4.5M 至3G (ETC1-13)。  

    此致、

    Jim