This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1231:ADS1231接口

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1045591/ads1231-ads1231-interface

器件型号:ADS1231

尊敬的 Bob:

 我已作了您建议的更正。 现在发生了更多的波动。 请帮助我获得无波动的结果。

谢谢、此致

Navin Chakravarthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navin、

    Bob 不在办公室、但很快会回来。  您是否会将此主题与您正在处理的上一个主题重新连接、以供参考?  波动是否与系统中的任何其他事件(例如 WiFi 或其他通信传输)相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="35731" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1045591/ads1231-ads1231-interface/3867446 #3867446"]您是否会将此主题与您正在处理的上一个主题重新连接以供参考?

    是的、Collin、我想 将这个线程连接回上一个线程

    [报价 userid="35731" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1045591/ads1231-ads1231-interface/3867446 #3867446"]是否与系统中的任何其他事件(例如 wifi 或其他通信传输)相关的时间波动?

    我已经通过 BLE 看到了输出。 这是原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、您是否会确认上一个主题链接?   

    BLE 事务可能相关、但不一定相关。  让我们根据您将要分享的主题链接、与以前的情况联系起来、然后我们可以提供一些见解。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navin、

    该线程是上一个线程的延续:

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1033680/ads1231-ads1231-interface

    在上一个主题中,您说“新设置没有波动问题。”  您能否更具体地说明一下、既然您再次看到波动、可能已经发生了哪些变化?  最后一组建议专门与代码相关。

    如果您在0附近看到较大的波动或无负载条件、则很可能您没有正确地将24位二进制补码值从 ADC 扩展到代码中的32位有符号变量。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    实际上、这次的情况稍有不同。 我的校准重量为20.4kg。 我的装置是相同的4 x 50kg 称重装置、满量程重量为200kg。 灵敏度为1mV/v 现在、我可以达到输出范围。 如果我放1000克(1Kg 表示),它将在900和1150之间波动。 如果我将20.4kg 的重量计算为20、465、但最后两位数字保持波动。

    它是常见的还是有任何方法可以控制它?

    此致、

    Navin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navin、

    您尚未声明 ADS1231上使用的速度设置。  使用我在上一个主题中提到的模拟工程师计算器、即使在10sps 也无法获得稳定的结果。

    正如您在这里看到的、20个标度计数相对于 ADS1231而言是您可以做的最好的。  在80 sps 时、情况会更糟。  如果接线上有额外的噪声拾取、则会增加更多的代码波动。  因此、如果您看到100-150个变化代码、那么您很可能会拾取一些额外的噪声。

    此时、我建议您通过连接一个从激励源到接地串联的分压器(使用两个10k 电阻器)达到上图所示的性能水平。  在2个电阻器的结处、连接到 ADS1231的 AINP 和 AINN 以充当短路。  这将确保输入处于正确的输入范围内、并应保持更有效的结果。  使用此配置时 、您不应看到超过20克的变化。  如果您这样做、则您的设置可能有问题、并且可能与电源或接地有关。

    验证了 ADS1231性能后、您可以返回到称重传感器设置、并尝试确定噪声源及其有效处理方式。

    此致、

    Bob B