This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:是否可与 Xilinx FPGA 搭配使用?

Guru**** 2560690 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RFEVM, ADC12DJ3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1042731/adc12dj5200rfevm-does-it-work-with-a-xilinx-fpga

器件型号:ADC12DJ5200RFEVM
主题中讨论的其他器件: ADC12DJ3200EVM

您好!

我正在启动一个项目、需要将高速 ADC 和高速 DAC 连接到 FPGA。   系统可能如下所示:

ADC ->(FMC)-> FPGA ->(FMC)-> DAC

理想情况下、ADC 和 DAC 应至少达到 6GSPS、因此我认为 ADC12DJ3200EVM 和 ADC12DJ5200RFEVM 可能适用。

FPGA 可以是 ZCU102  (2个 FMC、每个 FMC 8个 GTH)、也可以选择使用 VCU118 或 ada-SDEV-kit2 和 FMC 分离器。

此外、我想知道我是否可以使用8个 JESD204b 通道实现10GSPS。 我查看 了数据表 (第103页和104页)、找到了三个适合的 JMODE 30 (具有12位分辨率)和 JMODE5和 JMODE44 (具有8位分辨率)选项、对吧?

最后、我想 检查哪些引脚会路由到  ADC12DJ5200RFEVM 上的 FMC。  我已经找到了原理图、 但我发现它应该具有 ADC12dj5200、但如果您查看原理图内部、则芯片是 ADC12DJ3200AAVR https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/979172/adc12dj5200rfevm-revision-c-design-file

另一方面、如果我获得 ADC12DJ3200EVM、我认为在8条通道上实现6、4 GSPS 最合适的模式是 JMODE 0 (12位)和 JMODE 5 (8位)、对吧?

但我也有同样的问题、我不知道是否适合与 ZCU102配合使用、因为我不知道 ADC FMC 引脚是否适合与 FPGA FMC 引脚配合使用... 我需要原理图来验证它...

总结:
 使用 JESD204的8通道和模式30、5或44、使用 ADC12DJ5200RFEVM 时、我能否实现10、4GSPS 的采样率?

使用 JESD204的8条通道并使用模式0或5、使用 ADC12DJ3200EVM 可以实现6、4GSPS 吗?

FMC 引脚是否适合 ZCU102、 ADA-SDEV-kit2或 VCU118

谢谢!



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    ADC12DJ5200RFEVM 和 ADC12DJ3200EVM 的原理图、或在 TI.com 上 EVM 页面下方查看。 以下是分别指向 ADC12DJ5200RFEVM sch 和 ADC12DJ3200EVM sch 的链接。

    https://www.ti.com/lit/zip/slvc778

    https://www.ti.com/lit/zip/slvc697

    我知道 ADC12DJ3200EVM 和 ADC12DJ5200RFEVM 的通道布线正确、应与 VCU118搭配使用。 对于 ZCU102、您需要查看 ADC EVM 的 sch 并检查 FMC 映射是否正确完成。  

    此致、

    Neeraj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您、还有频率?

     使用 JESD204的8通道和模式30、5或44、使用 ADC12DJ5200RFEVM 时、我能否实现10、4GSPS 的采样率?

     使用 JESD204的8条通道并使用模式0或5、使用 ADC12DJ3200EVM 可以实现6、4GSPS 吗?

    我还想知道通道的频率吗?

    在 ADC12DJ3200EVM 的数据表 中、可以看到:

    fsysref =(R x Fclk)/(10 x F x K x n)

    那么、在 JMODE 0中: fsysref =(4 x 3200)/(10 x 8 x 16 x 1)= 10?
    在 JMODE 5中: fsysref =(2.5 x 3200)/(10 x 1 x 25 x 1)= 32?

    但是 、通道的频率是多少?

    谢谢!




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    [引用 userid="467225" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1042731/adc12dj5200rfevm-does-it-work-with-a-xilinx-fpga/3862668 #3862668"]使用  JESD204的8条信道并使用模式30、5或44、使用 ADC12DJ5200RFEVM 时、我能否实现10、4GSPS 的采样率?

    是的、使用具有 JMODE30、5、44的8通道 ADC12DJ5200RFEVM、您可以实现10.4GSPS。

    [引用 userid="467225" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1042731/adc12dj5200rfevm-does-it-work-with-a-xilinx-fpga/3862668 #3862668"]使用  JESD204的8条信道并使用模式0或5时、使用 ADC12DJ3200EVM 能否实现6、4 GSPS?

    是的、借助 采用 JMODE0和5的 ADC12DJ3200EVM、您可以实现6.4GSPS 的采样率、该器件使用8条通道。  

    [引用 userid="467225" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1042731/adc12dj5200rfevm-does-it-work-with-a-xilinx-fpga/3862668 #3862668"] 在 ADC12DJ3200EVM 的数据表 中可以看到:

    fsysref =(R x Fclk)/(10 x F x K x n)

    那么、在 JMODE 0中: fsysref =(4 x 3200)/(10 x 8 x 16 x 1)= 10?
    在 JMODE 5中: fsysref =(2.5 x 3200)/(10 x 1 x 25 x 1)= 32?

    JMODE0:SYSREF 频率= 10MHz 是您可以为您的 SYSREF 频率使用任何整数分频器的最大 SYSREF 频率。  

    JMODE5:SYSREF 频率=(2.5 x 3200)/(10 x 1 x 20 x1)= 40MHz  作为最高参考频率、您可以为您的参考频率使用任何整数分频器。

    串行器/解串器速率是 R X 时钟速率  

    JMODE0:串行器/解串器速率= 4 x 3200 = 12800Mbps

    JMODE5:串行器/解串器速率= 2.5 x 3200 = 8000Mbps

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒! 感谢您的快速回复!

    它真的很有帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题、抱歉

    ADC12DJ3200EVM   和 ADC12DJ5200RFEVM 都包含 FMC+转 FMC 适配器、

    如何路由它? 如果没有适配器、它是否与 FMC 和 FMC+不兼容?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    3200和5200RF EVM 套件都不包含 FMC 至 FMC+适配器。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、但此处显示   的是包含 ADC12DJ3200EVM

    但我认为 FMC+与 FMC 兼容、对吧?

    此外、例如、A11 FMC+引脚与 A11 FMC 引脚连接、对吧?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    是的、没错。 如果由于某种原因 FMC+/FMC 适配器随套件一起提供、我们可以免费向您发送一个适配器。 请告诉我们。

    Thx、

    Rob