This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1231:DOUT 输出1V

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1046298/ads1231-dout-outputs-1-volt

器件型号:ADS1231

大家好!我将 ADS1231与参考原理图一起使用。 我尝试读取数据、但没有任何反应。 当我将 PDWN 设置为高电平并将 SCLK 设置为低电平时、我已经检查了 DOUT 信号、它会产生100ms 周期脉冲。 重要的是这些脉冲的振幅为1V、当 STM32尝试检测 DOUT 的高值时、由于电压(1V)较低、它会检测到低电平。 这个振幅是正常的、还是必须更高才能被微控制器检测到?

非常感谢、

Pablo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已解决!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    我很高兴听到您解决了您遇到的问题。  您能否分享您发现的内容以及如何解决?  如果其他人遇到类似问题、这可能对他们有所帮助。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、问题是 STM32CubeIDE 中分配给 DOUT 的引脚被错误地设置为输出而不是输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Pablo!