This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1336:符合 IEC 60747-14标准

Guru**** 2513095 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1336

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1045496/amc1336-iec-60747-14-compliance

器件型号:AMC1336

您好!

AMC1336是否符合 IEC 60747-14标准?

或者 、我们对 AMC1336拥有的任何其他认证是否涵盖了该规范?

非常感谢您的参与

祝你度过美好的一天

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    IEC 60747-14涉及可穿戴血糖监测仪使用的半导体传感器。  我们尚未根据该标准测试 AMC1336、也不知道该标准的详细信息是什么。  您必须根据该标准对最终系统进行测试、以验证是否符合 IEC 60747-14。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    标准中存在错误、正确的标准是 DIN EN IEC 60747-17 -用于基本绝缘和增强型绝缘的磁性和电容耦合器。

    相同的问题。

    由此给您带来的不便、我们深表歉意

    LG

    Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    好的-这比它更有意义!   我们目前已通过 VDE V 0884-11认证、该认证实际上与 IEC 60747-17非常相似。  从2023年10月开始、VDE 标准将根据 DIN EN IEC 69747-17进行修改、届时我们将按照新标准进行测试。