This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:LMK04828#39;s 封装

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM, ADC12DJ3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1045739/adc12dj3200evm-lmk04828-s-clk-outs

器件型号:ADC12DJ3200EVM
主题中讨论的其他器件:TSW14J57EVM

您好!

我目前正在为 多规模通信系统开发数据采集系统。  ADC12DJ3200EVM 和 TSW14J57EVM 板足以捕获项目所需的模拟信号、该信号大约为1.5-1GHz 正弦高斯信号。 另一方面、我的外部电路需要由 ADC12DJ3200EVM 计时。 我想使用 ADC 提供的内部时钟解决方案、不会有任何外部 VCO。 ADC 有2个用于 DCLKOUT10P 和 DCLKOUT10N、J23和 J24的端口。 假设 Fclk 被选为3000MHz。 是否可以从 ADC GUI 上具有适当分频器配置的端口获取1.5GHz 时钟脉冲。

谢谢、

DEA