This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7891:ADC 满量程

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1045624/amc7891-adc-full-scale

器件型号:AMC7891

AMC 具有两种输入增益模式 Vref 和 Vref x 2
内部 Vref = 2.5V

我的设置使用内部 Vref 且满量程=Vrefx2
我的电源电压 AVDD = 4.85V

我的问题是满量程是什么?   5V 还是 AVDD (4.85V)?

BR

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    该器件仍可×高达2 μ V VREF、即使电源低于该电压也是如此。  请注意、ABS。 输入引脚的最大值为 AVDD+0.3V、不应超出该值。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul。

    检测从来就不是问题、
    我们正在尝试测量尽可能准确的电压。
    因此 V = DAC *满量程/1023至关重要。

    4.85V + 0.3、是一个可行的范围

    感谢您的帮助。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    即使电源电压为4.85V、输出仍然精确到~2×VREF (5V)。

    谢谢、

    Paul