This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7924:只有一个通道工作时出现问题

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7924

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1045757/ads7924-problem-with-only-1-channel-working

器件型号:ADS7924

大家好、

我的客户对 ADS7924有问题、因为只有 CH0读数与实际测量值匹配。

以下是主机 PC 与 ADS7924之间的 I2C 通信、采用手动单模式。

主机 PC 读取:

vN13v0_code = 0x555

vN13v0 = 1.67V

iN13v0_code = 0x34A

iN13v0 = 1.03V

vP6v0_code = 0x505

vP6v0 = 1.57V

iP6v0_code = 0x23C

iP6v0 = 0.70V

但是、对引脚的实际测量为:

引脚12 = CH0:1.67V

引脚11 = CH1:1.61V

引脚10 = CH2:3.0V

引脚9 = CH3:0.223V

原理图:

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    快速了解一下 I2C 事务... 他们看起来对我很好、我不会立即看到任何错误。  原理图看起来也不错、但最好准确地查看输入端连接的是什么。 是否可以指定? 我想知道多路复用器输出和 ADC 输入之间的 RC 对是否会导致稳定问题。 客户是否可以尝试使用0欧姆电阻器替换 R248并移除 C670?

    除此之外、我还想看看手动扫描模式是否起作用。 根据 I2C 事务、选择手动单模式。 手动扫描将一次转换所有输入、其中手动单模式只转换选定的通道。  

    此致、
    Aaron Estrada