This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953EVM-PDK:交流特性测量

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7953, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1045004/ads7953evm-pdk-ac-characteristic-measurements

器件型号:ADS7953EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS7953、 ADCPro

大家好、

我有几个问题...

我一直在尝试测试动态特性(SNR、 THD、SINAD、SFDR...) 使用 ADCPro 的 ADS7953 EVM 的性能。 我希望通过数据表中的证据来证明我的测量结果。 但是、我的 ADCPro 的测量值与数据表中的测量值相差很远 、如下面的屏幕截图所示:

1) 1)对于这些问题是否有任何建议? 我已确保我的测试条件与数据表上的测试条件相同。

2) 2)导致这些测量差异的因素是什么?

3) 3)您都如何测量数据表中所述的数据转换器的动态特性?

如果你们中的一些人能回答我的问题、那将是一个很大的帮助。

非常感谢!

此致、

欧内斯特·勇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ernest、您好!

    GUI 中的 FFT 显示了几个较大的谐波、可能会解释高 THD。 您能不能像下面那样为我澄清一些问题:

    -使用了什么 ADC 输入来测量输入信号? 看起来您使用的是通道1、但如果您可以确认、这会很有帮助。  

    -用于提供输入信号的是什么? 我问、因为有时信号源可能像您想象的一样干净。 最好记住、测量结果不能比信号源更好。 如果您使用函数发生器、您可能需要尝试在函数发生器和 ADC 输入之间添加带通滤波器(中心频率为100kHz)。

    -输入信号电平是多少? 从 FFT 中可以看到您正在应用满量程输入信号。 您可以确认吗? 如果为0dBFS、则我建议应用0.5dBFS 输入信号电平。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好、感谢您的快速回复。

    以下是我的答案。

    -我正在使用频率发生器生成输入信号,该频率发生器使用示波器进行测量。 是的、我将通道1用于我的实验。

    如  上所述、我使用的是函数发生器。 好的、我将尝试使用带通滤波器再次测试信号。

    -我知道输入信号是什么意思吗? 您是指输入电压吗? 如果是、我的输入电压为5Vpp。

    再次感谢您的大力帮助。

    此致、

    欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ernest、您好!

    感谢您的澄清。  

    -正如我之前提到的、您只能测量与输入信号一样好的信号(在您的情况下是函数发生器)。 通常、当我们在实验室中进行性能测量时、我们通常使用来自 Audio Precision 的非常纯净的信号。 让我知道使用添加的带通滤波器时的测量结果是什么样的。

    由于您使用的是通道1,我想知道您在使用通道0时是否看到任何差异。 可以尝试一下吗? 请确保将跳线 W4设置为默认位置、以便使用板载运算放大器。  

    -我会将输入信号电平降低到大约4.5V 至4.75V、看看这是否有用。  

    此致、
    Aaron Estrada