This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADCPro:1278

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1045177/adcpro-1278

器件型号:ADCPro

您好!

我一直在尝试通过安装在笔记本电脑中的 ADCPro 软件工具从 ADCpro1278收集一些数据、并且在采集阶段面临问题(即当我按下 Acquire (采集)按钮时)。

问题是、我何时将 USB 电缆插入笔记本电脑 -(首先在设备管理器中显示 NI-VISA、然后-> USB-Styx ->在某个时间点突然消失)、当我尝试开始获取数据时、会在下面抛出错误。  





就错误代码而言、我在 TI 论坛解答中找到的这些提示 Andrew 请查看此帖子(+) ADS1278:将 EVM 连接到 ADCPro 时出现超时错误-数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛)。

我觉得这可能是一个驱动程序问题、我尝试通过执行此处提到的一些步骤来解决它(到目前为止只尝试了第一 种方法-在 Windows 10/8.1/8/7/XP/Vista |驱动程序人才(drivethelife.com)上禁用驱动程序签名强制的前2种方法、 但未能正常工作。

所以我的问题是在这种情况下可以做些什么呢? 如果是、我的驱动程序是否有问题、我应该如何更新? 与驱动程序相关的问题。 如果不是这样,我们将会感谢您的任何建议:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    欢迎访问 TI E2E 社区。

    旧的 E2E 链接是在更新 ADCPro 驱动程序之前创建的。  ADCPro 现在具有已签名的驱动程序、因此应在 Windows 10上正确安装这些驱动程序。

    这些驱动程序包含在 ADS1278EVM-PDK-SW 插件中。  我建议卸载所有软件、包括 ADCPro 和 ADS1278EVM-PDK-SW。  当您准备重新安装这两个软件包时、请确保 EVM 未插入 USB 端口。  此外、您应该具有管理员权限、以确保驱动程序和相关软件安装正确。

    尽管根据错误报告、我认为这不是一个问题、但您可以禁用 EVM 的 EEPROM 检查。  EVM 仍将正常工作、但这将是正确运行 GUI 所需完成的另一个步骤。   

    您可以在此 E2E 主题末尾找到详细信息:

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1031038/ads1278evm-pdk-ads1278-evm-labview-code-password/3817698

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    非常感谢您的快速响应。

    我已仔细遵循了您的说明(例如、从头开始重新安装驱动程序和 ADCPro 软件)->它仅在第一次(一次)工作、 然后、当我再次尝试连接它们并获取数据时、它会引发一组错误(多次执行时会产生不同的错误-甚至执行相同的操作、例如、取出 USB 并放回并重新开始执行等)。  

    附加错误的原因可能是什么? 为什么?  




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    似乎已不再安装 USB-Styx 驱动程序。  您能否确认未在'Device Manager'下正确安装它?

    如果显示为未知设备、您可以按照以下步骤手动重新安装驱动程序。  您需要将 EVM 保持连接到 USB 端口、以便手动安装驱动程序。  安装后、断开 EVM 的连接(并切断电源)、然后重新连接所有部件。  希望它现在可以正常工作!

    1. 打开"设备管理器"并找到"未知设备"。
    2. 右键单击"未知"设备、然后选择"更新驱动程序软件..."。
    3. 按照提示操作、确保选择以下选项:
      1. "浏览我的计算机以获取驱动程序软件"
      2. "让我从计算机上的设备驱动程序列表中选择"
      3. "显示所有设备"
      4. "有磁盘"
    4. 当要求提供驱动程序的位置时、浏览到 MMB0驱动程序文件夹、该文件夹应位于
      C:\Program Files (x86)\ADCPro\drivers\usbstyx
    5. 选择"usbstyx.inf"文件并单击"OK"。  (这是 Windows 10所需的新签名驱动程序)

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    还有一种可能性。  您曾提到 EVM 最初会工作、但在某个时候、它会停止工作。  如果 EVM 的电源暂时中断、USBstyx 驱动程序将停止工作、您将得到6004错误、这表示驱动程序不再工作。

    请验证您的外部电源是否设置为适当的值:

    将电源连接到 MMB0板。 如果电源是由交流适配器供电(不包括在内)、请确保它满足以下要求:

    •输出电压:5.5VDC 至15VDC (如果设置为15V、则可能会导致稳压器过热、建议最大设置为6.5V)

    •最大输出电流:≥500mA

    •输出连接器:桶形插头(正中心)、2.5mm 内径 x 5.5mm 外径(9mm 插入深度)

    •符合适用的区域安全标准

    此致、
    Keith