This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:同步采样

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1256, ADS131A04, ADS131E08, ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1045405/ads1256-simultaneous-sampling

器件型号:ADS1256
主题中讨论的其他器件: ADS131A04ADS131E08ADS131M08

您好、先生、

该器件能否进行同步采样?  或者不是?
例如、如果在单端输入,中输入8个相同的波形
模数转换时序的不同阶段是否会偏离?

非常感谢。
此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    ADS1256无法同时测量多个通道。 ADS1256是一款多路复用 ADC、因此不同通道上的样本之间会存在一些相位差。

    如果您需要24位 ADC、我建议查看 ADS131E08或 ADS131M08中的24位8通道同步采样 ADC。 您还可以使用2个 ADS131A04。

    布莱恩