This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2007:TSC2007 IRQ 257:无人照管(尝试使用"irqpol"选项引导)

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TSC2007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1042685/tsc2007-tsc2007-irq-257-nobody-cared-try-booting-with-the-irqpoll-option

器件型号:TSC2007

您好 TI

我们遇到了如下所示的错误消息。

我们将器件怠速约20小时、然后发现触控功能无法工作。

3>[81292.322679] IRQ 257:无人照管(尝试使用"irqpoll"选项引导)
[4][81292.322752] CPU:0 PID:0 Comm:swapper/0污染:P W OE 4.19.157-perf #5
[4][81292.322760]硬件名称:Zebra Technologies、Inc. Helios SKU 875 (DT)
[4][81292.322769]呼叫跟踪:
[4][81292.322803] dump_backtrace+0x0/0x1c4
[4][81292.322812] show_stack+0x14/0x1c
[4][81292.322833] dump_stack+0xd4/0x10c
[4][81292.322852]__REPORT_BAD_IRQ+0x50/0xe4
[4][81292.322861] NOTE_INTERRUPT+0x240/0x284
[4][81292.322872] handle_IRQ_EVENT_perpu + 0x58/0x84
[4][81292.322880] handle_IRQ_EVENT_0x44/0x74
[4][81292.322890] handle_EDGE_IRQ+0xb0/0x168
[4][81292.322900] general_handle_IRQ+0x24/0x38
[4][81292.322921] msm_GPIO_IRQ_handler + 0xec/0x14c
[4][81292.322928] general_handle_IRQ+0x24/0x38
[4][81292.322936]__Handle_domain_IRQ+0x68/0xa8
[4][81292.322946] GIC_Handle_IRQ+0x12c/0x1bc
[4][81292.322954] el1_IRQ+0xe8/0x190
[4][81292.322968] lpm_cputidle_enter+0x4f0/0x52c
[4][81292.322982] cpuidle_enter_state+0x19c/0x338
[4][81292.322989] cputidle_enter+0x18/0x20
4>[81292.323001] call_cpuidle+0x18/0x30
[4][81292.323008] do_idle+0x19c/0x254
[4][81292.323015] CPU_STARTUP_END+0x20/0x24
[4][81292.323026] RESET_INIT+0xd0/0xdc
[4][81292.323045] start_kernel+0x4f8/0x580
3>[81292.323050]处理程序:
3>[81292.323082][<0000c04a08d4>] tsc2007_hard_IRQ 线程[<00008083b2d3>] tsc2007_SOFT_IRQ
<0>[81292.323106]正在禁用 IRQ #257

我可以有您的建议来解决此问题吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在与 Andy 的会谈中讨论了选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们 发现 、如果我们在屏幕上放置一些东西并将其闲置 约2小时、这可能会重现此 IRQ 问题。

    Simply Idling 无法重现此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我不是 Linux 方面的专家。 但是、我可能能够帮助您从硬件级别调试问题。 您是否了解过芯片的引脚?