This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490SPO2EVM:AFE4490SPO2EVM

Guru**** 2926700 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1044385/afe4490spo2evm-afe4490spo2evm

器件型号:AFE4490SPO2EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4490

设备通信错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manigandan、您好!

    欢迎访问 TI E2E 论坛。

    您能否提供有关此问题的其他信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Praveen:
    我不熟悉 AFE4490。 我遇到以下错误
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manigandan、

    您使用的是哪个版本的 GUI 软件?  

    请确认 EVM 是否已连接到笔记本电脑/PC。 您是否看到 EVM 硬件被 PC 识别? 如果是、您能否提供设备管理器 COM 端口设置的快照?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Praveen

    很抱歉耽误你的时间

    AFE44x0SPO2EVM GUI 版本2.4

    PC 详细信息

    检测到硬件

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manigandan、

    EVM 应识别为 COM 端口器件、而不是 HID 器件。

    将 USB 电缆插入 EVM 时、是否按下 S2开关? 如果没有、您是否更新了 EVM 固件?

    如果没有、您能否按照用户指南中的第6节更新固件版本1.4?

    运行固件可执行文件并将固件源安装到 PC 后、可以在以下文件夹中找到 EVM 固件十六进制文件。 下面是指向 FW 源代码 的链接:https://www.ti.com/lit/zip/slac679

    固件十六进制文件位于以下位置: C:\AFE4490EVMFWSRC-v1.4\AFE4490EVM_FW_SRC_v1.4_Release\Firmware_Updater

    更新固件并将 USB 重新插入 EVM 后、Win10 PC 会将硬件识别为 USB 串行设备、设备管理器应如下图所示(请注意 COM 端口号可能不同)。