This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42JB69:输入大于可表示数字输出和 MTBF 的模拟电压

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1045322/ads42jb69-inputting-an-analog-voltage-greater-than-representable-digital-output-and-mtbf

器件型号:ADS42JB69

大家好、

我们收到了客户的此项询问。

该器件集成在雷达设计中。 雷达定期向 ADS 组件发送大于2Vpp 值的功率(所有位为1、满足过压条件)、但输入功率小于最大值。 这种做法是否会降低该器件的 MTBF? 是否有任何数据表明、当输入信号接近但不超过最大输入电压时、此组件可能会受到损坏。  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    在过驱动模拟输入时、没有关于此类性能指标的数据。 这对于转换器来说是一个非常常见的问题,不幸的是,除了输入电压不能超过数据表中列出的绝对最大额定值之外,没有太多的指导...即使只是短暂的时间。 这将开始降低器件的性能。

    如果信号有可能超过绝对最大额定值、则由客户来保护模拟输入。 这通常是通过添加限流电路或背对背二极管来在信号高于转换器的满量程时钳制输入信号电压来实现的。

    此致、

    Rob