主题中讨论的其他器件: DAC53701
大家好、
DAC53401-Q1中是否有用于输出运算放大器的 SPICE 仿真模型? 客户希望在负载电容接近1nF (5Kohm)时仿真相位补偿电路。
此致、
Saito
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
DAC53401-Q1中是否有用于输出运算放大器的 SPICE 仿真模型? 客户希望在负载电容接近1nF (5Kohm)时仿真相位补偿电路。
此致、
Saito
您好、Saito San、
我们有一个用于 DACx3x01的 pspice 模型。 文件为 DAC53701、但 DACx3401和 DACx3701具有相同的输出级。 对输出阻抗和环路增益进行了精确建模、因此使用这些参数进行稳定性分析应该是可以的。
e2e.ti.com/.../NEW_5F00_Model.zip
最棒的
Katlynne Jones
您好、Saito San、
请将此.lib 文件添加到 Cadence 库目录: C:\Cadence\PSpiceTI\tools\pspice\library
然后在仿真设置中添加.lib 文件的 include 路径。
这应该会消除该错误。
最棒的
Katlynne Jones